下一代路灯
自 19 世纪发明第一盏白炽灯 Yablochkov 蜡烛以来,道路照明在过去十年里一直没有取得实质性进步。随着电力成本的增加,更换白炽灯已成为全球各个城市的主要优先事项。
由于世界上大部分地区都在使用根据 ANSI C136 标准设计的灯具, 因此在更新灯具时,向后兼容性很重要。然而,Zhaga/D4i 双节点架构注定要成为智能城市基础设施的支柱。我们的 LUMAWISE Endurance 产品可能是实施混合解决方案的关键。
街道照明架构
ANSI C136.10
不可调光的 3 极光控器
大约十年前,大多数路灯都是带光电管的白炽灯,在白天会关闭。ANSI C136.10 道路和区域照明设备标准提供了一个通用平台,能够实现基于交流线电压和 3 极连接的光控器和插座的可互换性。在北美,开发人员为道路和区域照明市场开发了 ANSI C136.10 标准接口,而它成为了世界上大部分地区的事实标准。
ANSI C136.41
可调光控器
随着能源成本的上升和 LED 技术的日益普及,开发人员开发了 ANSI C136.41 来定义设备和插座,以提高道路灯具的效率。该标准旨在与现有照明系统向后兼容,可维护 3 极线电压连接,并增加信号输出触点。此接口支持通过光电二极管或运动传感器进行数字或模拟调光控制。
该架构设计为将电网电源接入 ANSI C136.41 光控系统,并将电源切换到 LED 驱动器。内部供电装置 (PSU) 将电网电源转换为逻辑电压,以便为控制系统供电。通常在北美,调暗信号是模拟的 (0-10V),这被认为廉价且可靠。路灯联网通过各种无线协议得以实现。
ANSI C136.41 标准不提供有关如何在灯具中包括传感器输入的详细信息。各种布线配置选择使得优化元件变得具有挑战性。此外,0-10V 模拟控制输出将照明器材限制为仅有一个输入。但是,要通过在今后的标准更新中包括基于 DALI-2 的 D4i 协议来解决此问题,还需要付出相当大的努力。
Zhaga Book 18
双节点架构
2010 年,全球照明行业联盟 Zhaga 成立,该联盟旨在标准化灯具中的 LED 元件接口。最近,他们的任务已扩大到实现元件的互操作性。他们与 DALI 联盟合作,为物联网就绪型照明器材开发了 D4i 协议和认证计划。Zhaga Book 18 标准专为 LED 照明系统而设计,但与 ANSI C136.41 不同,因为 PSU 作为 LED 驱动器的一部分或作为单独的元件整合到灯具而不是光控器中。这简化了照明器材控制节点的布线,并支持双节点架构。
双节点架构包含一个朝上节点,用于容纳光电管或通信节点,并包含另一个适合向下视角的运动或其他传感器类型的节点。通信总线设计为遵循 D4i 协议。传感器节点本身更小,更容易密封,防止灰尘和降水进入。凭借新一代可互换驱动器,Zhaga 扩展了室外照明器材的功能,成为传感器和通信设备的平台。将来,我们期望看到用于车辆或行人计数、交通报告、污染检测和其他用途的传感器。
我们的 LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 连接器系统支持 D4i 控制的 Zhaga Book 18 合规灯具,而 Endurance S 键控连接器系统支持非 Book 18 应用,如 Z10。我们的 LUMAWISE Endurance S 包括安装在街道或区域灯具上的插座,以及几个基座和园顶,它们共同构成了传感器模块和网络照明控制系统的坚固外壳。该设计紧凑、耐紫外线、达到 IP66 密封等级,可安装在灯具的顶部、底部甚至侧面,为设计人员提供了灵活性。S2 插座在支持 Zhaga Book 18 和 Z10 的键控型号中均提供, 采用每触点双线解决方案,便于布线,并在具有双节点架构的灯具中节省了分配成本。
Zhaga/ANSI
混合双节点架构
混合双节点架构利用 ANSI C136.41 的优势,同时利用 Zhaga-D4i 的简便性和开放式架构。在此结构中,朝上节点是光控或通信节点,由 7 极 ANSI C136.41 接口连接,不将电网电源切换到 LED 驱动器。朝下节点是传感器输入设备,如运动传感器。这两个节点和整个灯具均经过 Zhaga-D4i 认证。
可从辅助 PSU、驱动器内部或外部或 DALI 总线为 ANSI C136.41 节点供电。由此产生的灯具设计简化了布线和架构,并创建了通过 Zhaga Book 18 传感器和数字通信协议为智能城市提供便利的基础设施。
TE Connectivity 的 LUMAWISE Endurance 产品为街道和户外照明中使用的控制器提供可靠保护。Endurance N 产品符合 NEMA/ANSI 标准。灯具中集成了插座连接器,用于接合作为照明控制基础的底座。除了在灯具和控制模块之间提供这种密封互连解决方案外,Endurance N 产品系列还提供抗紫外线和高冲击力的保护罩,可完全密封和保护照明控制器。Endurance S 产品用于可使用传感器、由 DALI 控制的低压街道照明应用。经过扩展的新 Endurance S 产品组合中的任何产品均符合 Zhaga 规格书 18 标准。
街道照明的未来
TE 的 Jonathan Catchpole 和 Zhaga Consortium 代表讨论了街道照明的未来,包括市场趋势和 Book 18 演变。
推进街道照明控制节点创新
TE 工程师 Alex King 和系统架构师 Jonathan Catchpole 解释了我们的 Lumawise Endurance N Enhanced Base 如何帮助您使用更少的工程资源更快、更可靠地销售路灯控制节点。
LUMAWISE Endurance 解决方案
LUMAWISE Endurance N 解决方案
符合 NEMA/ANSI C136 标准的 Endurance N 元件可提供强大的接口,支持 0-10 VDC 模拟调光或 D4i 控制系统。无论是设计 ANSI C136 单节点灯具还是混合双节点系统,TE 都有产品解决方案。用于 5/7 极连接的可调暗插座可以固定或旋转,以便完全对齐光电管。此外,他们还开发了一种无需工具的可旋转插座。
标准 Endurance N 基座包括 C136 接口,以及用于控制 LED 驱动器和/或辅助 PSU 的附加触点。增强型基座包括内置 PSU。经济高效的预认证设计采用经过热分析和振动测试的布局。控制设备外壳提供清澈或透明烟灰色以及各种尺寸。
LUMAWISE Endurance S/S2 元件
作为智能城市生态系统解决方案,Endurance S 和 S2 产品是面向道路和区域照明未来的传感器就绪型解决方案。TE Connectivity 生产的 Zhaga Book 18 连接器支持 DALI 控制的符合 Zhaga-D4i 标准的灯具。
作为未来智能城市的关键要素,这些元件旨在适应新传感器技术的发展。同时,IP66 额定插座、基座和上盖组合提供密封的电气接口,可承受严苛环境考验和恒定的紫外线照射。Endurance S2 产品线可实现两个节点的菊链式连接,无需额外的连接器元件。这样就无需使用其他部件并节省了时间,降低了灯具的整体成本。
我们的 LUMAWISE Endurance S 连接器系统是一套完整的产品,专为街道照明控制系统而设计,符合 Zhaga Book 18 标准。这套系统包括置于路灯上的插座连接器,以及几个用于容纳、感知和控制模块以抵御周围严苛环境考验的基座和上盖组合。IP66 额定插座组件、基座和上盖组合用于在全新超薄设计 LED 路灯和相关传感器模块之间提供密封电气接口。
作者
- Jonathan Catchpole,首席系统架构师
- Scott Hamilton产品管理部高级经理
- Alexander Hunt III,产品经理