MusicLinear

案例研究

TE 助力世界上首个 USB Type-C 线性电源的诞生

TE 快速、可靠,是值得信赖的合作伙伴

MusicLinear

面向高保真音乐迷的解决方案

计算机音源 (CAS) 系统受到越来越多音乐爱好者的喜爱,而电源是音频质量的决定性因素。干净、低噪声的电源一直是音乐爱好者的永恒追求。

MusicLinearTM 是世界上第一款针对 CAS 的 USB Type-C 线性电源,现已面向 Hi-Fi 音乐爱好者提供。MusicLinear 的噪音输出极低,可低至普通开关模式电源的 20%。使用配备 MusicLinear 的 CAS 系统播放的音乐其背景噪声更低,使音乐爱好者可以感受到更加细腻丰富的音频细节,例如,宽广的音域、精巧的高音和清晰的低音等。这款革命性产品得以实现,得益于初创公司 BravoLinear、TE Connectivity (TE) 和艾睿电子之间的行业合作。在 TE 和艾睿电子专业技术人员的支持下,这个初创公司只需要三个月的时间即可完成从产品定义到原型制作的整个过程!

Musiclinear

经受双重挑战考验的初创公司

MusicLinear 是这个初创公司的主要产品,它在产品质量、研发和生产速度方面的要求非常严苛。一方面,它要求具备出色的 EMI(电磁干扰)屏蔽性能,实现超低噪声,从而保证音频信号和数据的平稳传输,同时防止信号之间出现串扰。另一方面,该公司也需要一个供应商,帮助加快产品发布并提供全面的产品、技术和服务支持。

“MusicLinear 是从零开始设计的,市场上没有类似的产品可供参考。这是所有初创公司面临的另一项挑战”,公司首席运营官 Andrew Kung 说。

TE 快速、可靠,是值得信赖的合作伙伴

面对紧张的生产周期和对完美产品性能的追求,MusicLinear 亟需一个可以快速响应且灵活可靠的供应商。TE 的强大资源和本地技术团队使其成为 MusicLinear 的最佳选择。促成 TE 与 BravoLinear 达成合作的重要因素包括:

  • TE 提供了快速而全面的技术支持
  • TE 满足了性能参数(如功率、EMI 和噪声等)改进的要求
  • TE 优异的产品可靠性

Kung 先生解释道:“TE 产品以其在严苛环境中的可靠性而闻名。与其他消费类电子产品相比,音频系统的电源使用寿命较长,因此可靠性是一个重要的考虑因素。”

 

MusicLinear 的研发过程很快在位于香港科学园的艾睿电子开放实验室完成。Kung 先生拥有 25 年的电子行业经验,他表示:“我们当时能够获得实时的技术专业知识支持,并且可以使用艾睿开放实验室提供的最新工程所设计设备和设施。”

“在产品样品、产品应用和参考设计方面,TE 及其分销商艾睿电子提供了强大且可靠的支持,使我们作为一家初创公司顺利克服了诸多设计挑战并加快了产品上市步伐,”公司 CEO Alex Yeung 表示。

TE 是个值得信赖的合作伙伴,响应非常迅速,为我们初创公司提供了重要支持。
Alex Yeung,
BravoLinear CEO

三合一效果:产品优势、技术支持和本地资源

除了快速的响应时间外,获取市场份额还取决于产品本身。作为高端产品,卓越的性能必须源自对元件的严格质量控制。自从 USB Type-C 为电脑和移动设备电源带来了突破性改变后,越来越多新型笔记本电脑的充电端口和数据传输接口开始使用 USB Type-C,这正是从一开始就选择 USB Type-C 接口用于 MusicLinear 线性电源的原因。尽管 USB Type-C 线性电源自身的 80W 功率和 4 安培标称电流对接口的性能要求较高,这造成了一定的应用难度,但 TE 的双向 USB Type-C 接口(最大功率为 100W)恰好能够满足这些要求。

MusicLinear 以高端产品为定位,因此,除电源功率要求以外,还对数据传输和干扰提出了更严格的要求。如果屏蔽层的性能不够出色,则针脚之间会出现干扰,并且会发生信号串扰和数据信号传输限制。这是 USB Type-C 接口优异的 EMI 屏蔽性能的真正用武之地。USB Type-C 连接器已经过 TE 验证,并且通过强化插头壳体的 EMI 屏蔽性能,消除了不必要的 EMI 泄露。与同类传统产品相比,它可以为用户提供更高水平的性能。

此外,与标准插针封装产品相比,TE USB Type-C 接口采用独特的增强型坚固设计。工程师引入了一种巧妙的设计,增强了连接器和电路板之间的连接。对于需要不断插拔的应用,这极大地提高产品的耐用性。此外,TE USB Type-C 产品已基本上实现全自动化生产,极大地提高了产品的一致性和可靠性。

USB Type C

USB Type-C 的未来

升级版 MusicLinear 将进一步强化对输出噪声的控制,不仅能降低电源的输入噪声,还能更好地处理电脑的电源噪声。届时,USB Type-C 将在数据传输和电源连接器中发挥更重要的作用。

MusicLinear

案例研究

TE 助力世界上首个 USB Type-C 线性电源的诞生

TE 快速、可靠,是值得信赖的合作伙伴

MusicLinear

面向高保真音乐迷的解决方案

计算机音源 (CAS) 系统受到越来越多音乐爱好者的喜爱,而电源是音频质量的决定性因素。干净、低噪声的电源一直是音乐爱好者的永恒追求。

MusicLinearTM 是世界上第一款针对 CAS 的 USB Type-C 线性电源,现已面向 Hi-Fi 音乐爱好者提供。MusicLinear 的噪音输出极低,可低至普通开关模式电源的 20%。使用配备 MusicLinear 的 CAS 系统播放的音乐其背景噪声更低,使音乐爱好者可以感受到更加细腻丰富的音频细节,例如,宽广的音域、精巧的高音和清晰的低音等。这款革命性产品得以实现,得益于初创公司 BravoLinear、TE Connectivity (TE) 和艾睿电子之间的行业合作。在 TE 和艾睿电子专业技术人员的支持下,这个初创公司只需要三个月的时间即可完成从产品定义到原型制作的整个过程!

Musiclinear

经受双重挑战考验的初创公司

MusicLinear 是这个初创公司的主要产品,它在产品质量、研发和生产速度方面的要求非常严苛。一方面,它要求具备出色的 EMI(电磁干扰)屏蔽性能,实现超低噪声,从而保证音频信号和数据的平稳传输,同时防止信号之间出现串扰。另一方面,该公司也需要一个供应商,帮助加快产品发布并提供全面的产品、技术和服务支持。

“MusicLinear 是从零开始设计的,市场上没有类似的产品可供参考。这是所有初创公司面临的另一项挑战”,公司首席运营官 Andrew Kung 说。

TE 快速、可靠,是值得信赖的合作伙伴

面对紧张的生产周期和对完美产品性能的追求,MusicLinear 亟需一个可以快速响应且灵活可靠的供应商。TE 的强大资源和本地技术团队使其成为 MusicLinear 的最佳选择。促成 TE 与 BravoLinear 达成合作的重要因素包括:

  • TE 提供了快速而全面的技术支持
  • TE 满足了性能参数(如功率、EMI 和噪声等)改进的要求
  • TE 优异的产品可靠性

Kung 先生解释道:“TE 产品以其在严苛环境中的可靠性而闻名。与其他消费类电子产品相比,音频系统的电源使用寿命较长,因此可靠性是一个重要的考虑因素。”

 

MusicLinear 的研发过程很快在位于香港科学园的艾睿电子开放实验室完成。Kung 先生拥有 25 年的电子行业经验,他表示:“我们当时能够获得实时的技术专业知识支持,并且可以使用艾睿开放实验室提供的最新工程所设计设备和设施。”

“在产品样品、产品应用和参考设计方面,TE 及其分销商艾睿电子提供了强大且可靠的支持,使我们作为一家初创公司顺利克服了诸多设计挑战并加快了产品上市步伐,”公司 CEO Alex Yeung 表示。

TE 是个值得信赖的合作伙伴,响应非常迅速,为我们初创公司提供了重要支持。
Alex Yeung,
BravoLinear CEO

三合一效果:产品优势、技术支持和本地资源

除了快速的响应时间外,获取市场份额还取决于产品本身。作为高端产品,卓越的性能必须源自对元件的严格质量控制。自从 USB Type-C 为电脑和移动设备电源带来了突破性改变后,越来越多新型笔记本电脑的充电端口和数据传输接口开始使用 USB Type-C,这正是从一开始就选择 USB Type-C 接口用于 MusicLinear 线性电源的原因。尽管 USB Type-C 线性电源自身的 80W 功率和 4 安培标称电流对接口的性能要求较高,这造成了一定的应用难度,但 TE 的双向 USB Type-C 接口(最大功率为 100W)恰好能够满足这些要求。

MusicLinear 以高端产品为定位,因此,除电源功率要求以外,还对数据传输和干扰提出了更严格的要求。如果屏蔽层的性能不够出色,则针脚之间会出现干扰,并且会发生信号串扰和数据信号传输限制。这是 USB Type-C 接口优异的 EMI 屏蔽性能的真正用武之地。USB Type-C 连接器已经过 TE 验证,并且通过强化插头壳体的 EMI 屏蔽性能,消除了不必要的 EMI 泄露。与同类传统产品相比,它可以为用户提供更高水平的性能。

此外,与标准插针封装产品相比,TE USB Type-C 接口采用独特的增强型坚固设计。工程师引入了一种巧妙的设计,增强了连接器和电路板之间的连接。对于需要不断插拔的应用,这极大地提高产品的耐用性。此外,TE USB Type-C 产品已基本上实现全自动化生产,极大地提高了产品的一致性和可靠性。

USB Type C

USB Type-C 的未来

升级版 MusicLinear 将进一步强化对输出噪声的控制,不仅能降低电源的输入噪声,还能更好地处理电脑的电源噪声。届时,USB Type-C 将在数据传输和电源连接器中发挥更重要的作用。