TE NEWS: TE Connectivity、スライディング パワー コネクタを発表

システムを停止せずにコンポーネントの活線挿抜を可能にし、省スペース・冷却コストの削減を実現

公開

03/14/19

メディアからの問い合わせ

データアンドデバイス 川前 貴裕
044-844-8721
kawamae.takahiro@te.com

スライディング パワー コネクタ

接続およびセンサの世界的なリーダーであるTE Connectivity (NYSE:TEL) の日本法人タイコエレクトロニクスジャパン合同会社(本社:神奈川県川崎市)は、本日、スライディング パワー コネクタを発表しました。この製品は、システム全体の電源を切らずとも、サーバーの中にあるドロワー内のコンポーネントの活線挿抜を可能にする、このタイプで唯一のコネクタです。このスライディング パワー コネクタは、ハードディスクドライブ、電源装置、ラック、サーバー、ストレージ装置やその他高電流アプリケーションに対応するよう設計され、このコネクタを使用することで、
ドロワー内のコンポーネントを交換するときなどに通常必要となるシステム停止時間が不要となるため、運用コストを大幅に削減できます。

スライディング パワー コネクタを使用することにより、ドロワー内に大型のケーブルを配置する必要がなくなり、通気スペースを広くとることで、全体的な冷却コストが削減されます。また電源からサーバー間を直接繋ぐことにより、ケーブルによる電圧降下が改善され、エネルギー効率も向上します。さらに、ケーブル接続を最小化することにより、電源の導通不具合が発生しにくいシンプルな設計を採用し、信頼性が高いコネクタを実現しました。

「もし重要なサーバーシステムコンポーネントが故障してしまった際には、IT専門家は新しいコンポーネントを迅速かつ効率的に交換する必要があります。」と、TE Connectivityのデータアンドデバイス事業部のプロダクトマネージャであるAmy Wilsonは述べています。「TEのスライディング パワー コネクタは、コンポーネント交換作業中にサーバーの電源を切ることなく対処することで、この要件に対応しています。」  

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示