TE 新製品: ParaByte 光ファイバ トランシーバ

ParaByte

高密度で汎用高耐久性のパラレル光ファイバ トランシーバ

これらの高耐久性トランシーバにより、TE はアクティブとコネクティビティを統合し、航空宇宙、防衛、海洋市場のお客様に対する総合ソリューション プロバイダになります。TE はこれにより、アクティブ 12.5 Gbps 光ファイバ トランシーバとパッシブ光接続の両方を含むエンドツーエンドのリボン光ファイバ ソリューションを提供することができます。

August 28, 2018

接続およびセンサの世界的先駆者である TE Connectivity (TE) は、新製品の ParaByte トランシーバの発売を本日発表しました [LINK]。この高耐久性のパラレル光トランシーバのリリースは、TE にとって 10+ GB/s を達成できる光トランシーバの最初の製品になりますが、同時に耐久性能の基準も満たしています。

 

この高速トランシーバを追加することで、TE は高耐久性の光ファイバ (RFO) ソリューションのワンストップ ソースとなり、お客様の調達を簡素化します。

 

ParaByte トランシーバのパラレル 12 ファイバ リボン ケーブルの設計は嵌合可能で、チャネルあたり最大 12.5 GB/s の速度をサポートします。標準インタフェース プラットフォームに適合するように設計された各トランシーバは、厳格な MIL-STD-833、-202、および -810 仕様に従って構築され、仕様に準拠する耐久性を備え、認証評価を受けています。特筆すべきは、これらのトランシーバは非常に小型で、高密度な設計が可能です。単一の VPX または VITA シャーシに収まるため、スペースを節約できます。


「アクティブ 12.5 GB/s のトランシーバを含むエンドツーエンドの光ソリューションを提供できることを誇りに思います。」と、TE の航空宇宙、防衛、海洋部門の RFO Active Products Manager である Mark Benton は述べています。「RFO ソリューションのワンストップ ソースとして、当社は TE を通じて製品サポートと保証をすべて提供することで、購入を簡素化することができます。」


ParaByte トランシーバは、パラレル ミッドボード、プラグイン可能なメザニン、VITA 66 ブラインド メイト構成で、12 Tx、12 Rx または 4 Tx および 4 Rx モジュールのオプションがあります。

TE について

TE Connectivity社は、最先端の技術と製造において世界をリードする年間売上140億米ドルのグローバル企業です。より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、75年以上に渡り過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名を超える設計エンジニアを含む約80,000名の従業員を擁するTE Connectivity社は、世界約140カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com や各種SNS (LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。

詳細を表示