世界で新たな空の景色を作り出す


世界で新たな
空の景色を作り出す

エアモビリティに革命をおこし、空の限界を広げるために設計された一人乗り飛行装置。

「GOFLY」コンテスト

Boeing 社によるコンテスト「GoFly」は、イノベーション・エンジニアリング・トランスポーテーションの限界を広げる世界規模の技術開発コンテストです。このイベントは、イノベータや発明家、エンジニアが誰でも自由に使える一人乗り飛行装置を開発・制作することを目的としています。「GoFly Prize」主催によるこのコンテストのゴールは、給油や再充電なしに 20 マイル (約 32 km) の距離を飛行でき、安全かつ静音であり、垂直離着陸可能 (VTOL) な超小型一人乗り飛行装置の開発促進です。*

rFlightチーム

rFlightは、サンフランシスコ・ロサンゼルス間の「Hyperloop」構想の有力候補チームであるrLoopチームに所属する、情熱的なエンジニアと設計者からなる世界規模のチームです。彼らは垂直離陸可能なデルタ翼設計の rWing を開発を行っています。rWing は内燃機関で駆動し、2 つの同軸プロペラを搭載しています。設計には直感的な操作とメンテナンスが容易な半自律制御、インテリジェントな UI が採用されています。rFlightチームは100 ノット (185 km/h) を超える速度で水平飛行できるシステムを開発しました。

バーチャルで、グローバルなチーム

rLoopチームは当初、Reddit上で初めて会う情熱的なエンジニアたちが、真摯に取り組みを行うチームでした。それが、設立当初は誰もが予想していなかったほど大きなチームへと成長しました。

チーム

rFlight のデータ
  1. 境界と国境を越えて

世界中から60 名を超えるエンジニアが「エアモビリティに革命を巻き起こす」という 1つのミッションのもと集まりました。rFlightチームがどのようにしてバーチャル上で世界各地から一致団結できたのか、ご覧ください。

  • 流れを変える
    Brent Lessard氏 (rFlightチーム)

  • 仕事への意欲
    Keith Storm氏 (rFlightチーム)

  • 空を追い求める
    Thierry Marin-Martinod
    TE Connectivity

注目製品

ポッドキャスト

タイムライン

タイムライン

TE および TE Connectivity は商標です。
その他の製品名または社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。
rFlight、Boeing および GoFly は商標です。

 

* 出典: http://goflyprize.com