Bergbauausrüstung

Trend

Leistung in rauen Umgebungen

Der Markt für den industriellen und kommerziellen Transport (ICT) ist ein anspruchsvoller Markt: Schwere und mittelschwere Fahrzeuge müssen einige der weltweit härtesten Arbeiten unter harten und unerbittlichen Bedingungen ausführen und gleichzeitig die Betriebszeit über eine lange Lebensdauer maximieren.

AUTOR

Von Eric Laurer, TE Connectivity

Leistung in rauen Umgebungen

Diese Nutzfahrzeuge müssen einem erweiterten täglichen Nutzungsprofil standhalten, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen, die den erfolgreichen Einsatz von Arbeitsfahrzeugen bei der Berufsausübung beeinträchtigen. Dazu gehören die Auslieferung auf der letzten Meile, das Mischen von Beton und Versorgungsarbeiten aus der Luft sowie wichtige kommunale Dienstleistungen, die vom regionalen Busverkehr und der Müllabfuhr bis hin zu Feuerwehr- und Krankenwagensicherheitsdiensten reichen.

 

Erstausrüster (OEMs), mehrstufige Spezialfahrzeuglieferanten und -ausrüster sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsorganisationen (MRO), die in diesen anspruchsvollen Nutzfahrzeugmärkten tätig sind, wissen, dass die von ihnen spezifizierten elektrischen Produkte unter diesen strapaziösen Bedingungen Tag für Tag hervorragende Leistungen erbringen müssen. Unerwartete Ausfallzeiten aufgrund von Fehlern im elektrischen System beeinträchtigen nicht nur den Betrieb, sondern können den Gerätebesitzern erhebliche finanzielle Verluste und wertvolle Zeit für die Behebung von Problemen kosten. TE Connectivity ist sich darüber im Klaren, dass kluge Kunden die folgenden Qualitäten von elektrischen Steckverbindern suchen, wenn sie sie beziehen:

Erfolgsbilanz solider Leistung

ICT-Systeme und -Anwendungen verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Die Komponenten, die Konstruktionsingenieure beziehen, müssen jedoch berechenbar sein: Sie bieten zuverlässige, vertrauenswürdige und bewährte Leistung für kritische Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Verbindungen über Fahrzeuganwendungen hinweg. Die DEUTSCH Common Contacts-Serie erfüllt diese Anforderungen mit Rundenstift- und Steckdosenklemmendesigns, die mehrere Kontaktpunkte und hochwertige Crimps bieten, die zuverlässige Widerstandsleistungs- und Signaldatenübertragungseigenschaften liefern. Diese Leistung wird so respektiert, dass die DEUTSCH Common Contacts und Steckverbinder routinemäßig für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Ausfall nicht in Frage kommt, einschließlich Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) mit aktiver Sicherheitstechnologie der Stufe 2 (automatische Notbremsung, Objekterkennung im toten Winkel, Fahrzeugstabilitätskontrolle usw.) in Lastkraftwagen der Klasse 4 - 8; und weit darüber hinaus in Richtung einer vollautomatischen Fähigkeit des Fahrers mit integrierten Sensor-Array-Technologien, die in neu entstehenden halbautonomen Fahrzeugen der Stufe 4 zu finden sind.

Weizen kombinieren

Vertraut und zuverlässig

OEMs und Endbenutzer möchten wissen, dass sie es mit authentischen Produkten wie  den  DEUTSCH HDP- und DT-Steckverbindern von TE Connectivity (TE) zu tun haben. Gefälschte Waren schaffen Unsicherheiten in der Lieferkette, Qualitätsalbträume für Ingenieure und anhaltende Leistungsprobleme für Endnutzer. Obwohl Klone eine ähnliche Leistung zu bieten scheinen, können Probleme, die sich entwickeln, anfängliche Kosteneinsparungen eliminieren und die Profitabilität des Kunden beeinträchtigen. Darüber hinaus können Einschränkungen der Lieferkapazität, der Konsistenz von Teilen und der Produktzuverlässigkeit den OEM- und MRO-Abläufen und dem Status des bevorzugten Lieferanten schaden und das Geschäftswachstum bremsen. Wenn Reputation und Leistung auf dem Spiel stehen, bestehen intelligente Kunden auf DEUTSCH-Steckverbinder.

Vielseitigkeit für intensive Anwendungen

Robuste DEUTSCH-Steckverbinder werden routinemäßig für hocheffiziente Anwendungen wie Präzisionslandwirtschaft, zeitkritische Konstruktion und zyklische Bergbauanwendungen eingesetzt, die sich keine ungeplanten Ausfallereignisse leisten können. DEUTSCH-Steckverbinder halten einem so hohen Einsatz in robusten Anwendungen stand, wo sie über eine lange Lebensdauer unerbittlichen Vibrationen und Temperaturextremen ausgesetzt sind. Richtig abgeschlossene, gesteckte DEUTSCH-Steckverbinder sind für ein bis zu ein Meter tiefes Eintauchen in Wasser und wiederholtes Abwaschen während der Reinigungszyklen der Geräte ausgelegt. Als solche entwickeln DEUTSCH Steckverbinder keine Leckpfade oder verlieren ihre elektrischen Verbindungen, sodass sie für eine Vielzahl von Funktionen gut geeignet sind, die von der Steuerung industrieller Stromerzeugungsgeräte bis hin zu Zubehörverbindungen für Handelsmarine reichen.

Datenverbindungen in rauen Umgebungen

Den Kundendienst vereinfachen

Die DEUTSCH HDP- und DT-Steckverbinder von TE sind einfach vor Ort zu warten. Steckverbinder können ohne Werkzeug gesteckt werden, sodass sie einfach zu installieren sind. Schnittstellendichtungen können im Feld entfernt und ersetzt werden, wenn kompromittierende Schäden entdeckt werden. Dadurch ist es beim Austausch nicht länger notwendig, die Verdrahtung zu kürzen und die Steckverbinder neu zu terminieren, wodurch andere Systemgeräte geschützt und eine schnelle Reparatur erleichtert wird. Nicht-technische Anwender verwenden routinemäßig weit verbreitete DEUTSCH-Applikatorwerkzeuge zum Crimpen von Kontakten und schnellen Verdrahten von versiegelten Steckverbindern, sodass schwere Geräte und Nutzfahrzeuge schnell und kostengünstig wieder produktiv eingesetzt werden können.

Datenverbindungen in rauen Umgebungen

Geeignet für extrem raue Umgebungen

Steckverbinder isolieren empfindliche elektrische Geräte von den durchdringenden Auswirkungen von Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Salzlakenlösungen im täglichen Betrieb. Sie müssen auch den globalen Temperaturschwankungen standhalten, die von -55 °Celsius in arktischen Nächten bis zu +125 °Celsius im Sommer unter Wüstenbedingungen reichen, während sie einwandfrei funktionieren. DEUTSCH-Steckverbinder haben die Schutzklasse IP67 für Eintauchen und IP69K für Hochdruckreinigung, wenn sie mit entsprechenden Endgehäuse-Komponenten verwendet werden.

DEUTSCH-Steckverbinder bieten die robuste Zuverlässigkeit und Leistung, die OEMs und MROs für alle ihre industriellen und kommerziellen Anwendungen benötigen. DEUTSCH Produkte sind seit über 40 Jahren aus vielen Gründen das bewährte, von der Nutz- und Industriefahrzeugindustrie anerkannte Anschlusssystem. DEUTSCH Steckverbinder werden durch weltweite Produktionskapazitäten unterstützt und bieten ein erweitertes Angebot an praxiserprobten Produkten für Nutzfahrzeuge, Industriemaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Freizeit-Power-Sportmaschinen und Baugeräte. Sie werden von TE Engineering, DEUTSCH Produktschulungen und unseren bekannten LADD-Distributionszentren unterstützt, um die Kunden auf ihrem Weg nach vorn zu unterstützen.

 

Erfahren Sie mehr über  die Produkte  der DEUTSCH DT-Serie  von TE Connectivity sowie über die Produkte der DEUTSCH HDP20-Serie. Erfahren Sie, warum wir mit unserer hervorragenden Produktreliabilität Marktführer bei der Schaffung und Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens sind. Bestehen Sie auf das Original: Bestehen Sie auf DEUTSCH! Kaufen Sie Produkte von autorisierten DEUTSCH Distributoren und von LADD Distribution