Drehmomentsensoren für die Sicherheit von Cobots

Trend

Verbesserung der Sicherheitsleistung bei Cobots

Erfahren Sie mehr über die Drehmomentsensoren von TE Connectivity (TE), die die Sicherheitsleistung in Cobot-Anwendungen verbessern.

Autoren:

Arthur Vignolles, Technischer Leiter Produktentwicklung, TE Connectivity

Ricardo Garcia, Produktmanager – Kraft- und Drehmomentsensoren, TE Connectivity

Orangefarbener Teiler

Steigerung der Effizienz und Rentabilität mit Cobots

Im Zuge der Entwicklung der Industrie 4.0 ist der Einsatz von hochentwickelten Robotern sowie von fortschrittlichen Automatisierungs- und Steuerungssystemen innerhalb industrieller Anwendungen immer üblicher geworden, da die Unternehmen ihr Streben nach mehr Effizienz und Rentabilität fortsetzen. Die Weiterentwicklung der automatisierten Technologie hat dazu beigetragen, die Entwicklung kollaborativer Roboter voranzutreiben. Kollaborative Roboter oder Cobots sind Roboter, die neben oder mit Menschen arbeiten können. Diese Cobots sollen mit Arbeitern interagieren und ihnen helfen, anstatt eigenständige automatisierte Geräte mit wenig bis gar keiner menschlichen Interaktion zu sein. Historisch gesehen war diese begrenzte Interaktion auf Sicherheitsbedenken und die Tatsache zurückzuführen, dass Mensch und Roboter nicht in der Lage waren, effektiv und effizient zusammenzuarbeiten.

 

Heute bieten Cobots eine viel größere Flexibilität am Arbeitsplatz, da Schutzkäfige nicht mehr für Sicherheitszwecke benötigt werden und Cobots entwickelt wurden, um nahtlos mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind in der Lage, Aufgaben gemeinsam auszuführen, die weder Menschen noch Roboter alleine bewerkstelligen können. Diese Flexibilität trägt auch dazu bei, die Kapitalrendite (ROI) aufgrund der höheren Produktivität und der geringeren Arbeitskosten zu erhöhen. Diese Cobots können auch komplexe oder gefährliche Aufgaben bewältigen, die der Mensch entweder nicht oder nicht sicher erledigen kann. Zum Beispiel haben Cobots die Fähigkeit, Operationen mit einem Grad an Präzision und Stabilität durchzuführen, der über die Fähigkeiten selbst des besten menschlichen Chirurgen hinausgeht. Was die Sicherheit betrifft, so können Cobots mit toxischen Materialien umgehen und in Umgebungen arbeiten, die für den Menschen nicht geeignet sind.

 

Von der Produktherstellung bis hin zu industriellen Verpackungsanwendungen – und bei allem, das dazwischen stattfindet – spielen Cobots eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz. Da Unternehmen weiterhin neue Wege finden, Cobots zu integrieren, und die Vorteile der Nutzung von Cobots besser verstanden werden, führt dies zu einem enormen Wachstum bei ihrem Einsatz in Fabriken und Produktionsstätten. Laut dem World Robotics Report der International Federation of Robotics (IFR) wurden im Jahr 2018 14.000 Cobots installiert – ein Anstieg von 23 % gegenüber 2017. Die IFR prognostizierte auch, dass die Installationen von Industrierobotern bis 2020 um etwa 15 % ansteigen werden. Mit der Zunahme des Einsatzes von Cobots wurde der Schwerpunkt auf Vorschriften gelegt, die für eine sichere Arbeitsumgebung und den Schutz des neben diesen Cobots arbeitenden Personals sorgen.

TYPISCHE GEMEINSAME ANWENDUNGEN MIT COBOTS

Da die Sicherheitsanforderungen für Cobots entwickelt und erweitert wurden, werden Technologien zur Überwachung und Steuerung von Cobots in diese Maschinen integriert. Ein Beispiel dafür ist ein Drehmomentsensor, der das mechanische Drehmoment in einer Vielzahl von Drehpunkten an einem Cobot überwacht. Der Drehmomentsensor basiert auf einer integrierten MEMs-Kraftmesszelle, die ein mechanisches Drehmoment in ein digitales Ausgangssignal übersetzen kann, das proportional zum angelegten Drehmoment ist. Diese Drehmomentsensoren werden in Cobots verwendet, um Bedingungen zu erkennen, bei denen das Drehmomentniveau hoch genug ist, dass es einen Menschen in einer kooperativen Anwendung potenziell schädigen könnte, oder bei denen das Drehmomentniveau den Cobot selbst beschädigen könnte. Der TE-Sicherheitsdrehmomentsensor beginnt mit einem einteiligen Biegeelement, das dazu bestimmt ist, das Rotationsdrehmoment in mechanische Belastung umzusetzen. Piezoresistive Dehnungsmessstreifen werden an den Biegebereichen angebracht und in einer Wheatstone-Brückenkonfiguration montiert, sodass die mechanische Dehnung in mV/V-Ausgang übersetzt werden kann. Zwei kleine Leiterplatten beherbergen einen ASIC und andere elektrische Komponenten. Das rohe mV/V-Signal wird im I2C-Format kompensiert, verstärkt und digitalisiert. Diese Daten sind im Bus verfügbar. Je nach Anwendung kann ein Drehmomentschwellenwert festgelegt werden, der es dem Cobot ermöglicht, herunterzufahren, bevor Menschen verletzt werden oder bevor Schäden am Cobot selbst auftreten.

 

Sicherheits-Drehmomentsensoren sind in der Regel in die Gelenkeinheiten des Cobots integriert. Die Gelenkeinheit ist ein komplettes System und umfasst normalerweise einen oder mehrere Winkelsensoren sowie einen Motor und ein Getriebe. Die Gelenkeinheit steuert die Bewegung jedes Arms des Roboters, während der Drehmomentsensor verwendet wird, um das Drehmoment im Motor und Getriebe nachzuvollziehen. Das Drehmoment wird von der Steuerkreismaschine verwendet, um die Verbindung herunterzufahren, um Schäden am Arm selbst oder, wenn er kollaborativ verwendet wird, dem entsprechenden Arbeiter zu verhindern.

Der Wechsel von Leistungsbegrenzungssystemen hin zum Einsatz von Drehmomentsensoren in Roboteranwendungen wurde durch die Vorteile vorangetrieben, die Drehmomentsensoren dem System bieten. Drehmomentsensoren ermöglichen eine schnellere Reaktionszeit und eine verbesserte Genauigkeit, was zu sichereren und zuverlässigeren Robotersystemen sowie zu erhöhter menschlicher Sicherheit führt. Die Sicherheits-Drehmomentsensoren von TE wurden entwickelt, um genaue Drehmomentdaten bereitzustellen und gleichzeitig Querlastfehler (Axiallast, Radiallast und Kippmoment) zu minimieren und können als Abdichtung in einem Getriebe fungieren. Um funktionale Sicherheitsanforderungen bis ISO13849 Kategorie 4 PL e zu erfüllen, basiert das Design auf einem Dual-Channel-System und enthält weitere Funktionen, um sicherheitsrelevante Fehler zu erkennen. Der Drehmoment-Sicherheitssensor von TE führt zu mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit in Cobots, da diese Maschinen die Entwicklung von Industrie 4.0 weiter vorantreiben.

Orangefarbener Teiler
Orangefarbener Teiler