Empfohlenes Produkt: Getriebeöl-Drucksensor

Getriebeöl-Drucksensor

Getriebeöl-Drucksensor

TE Connectivity stellt seinen neuen Getriebeöl-Drucksensor vor. Der Robuste und trotzdem leichte Mitteldrucksensor bietet hohe Genauigkeit über die gesamte Betriebszeit sowie ASIL Voraussetzungen gemäß ISO 26262.

October 18, 2016

TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter für Verbindungstechnologie und Sensorlösungen, hat heute seinen neuen robusten Getriebeöl-Drucksensor vorgestellt. Bei nur 18g Gewicht misst dieser neue Sensor bis zu 100 bar, übersteht schadlos Druckspitzen bis zu 200 bar und weist einen Berstdruck von über 500 bar auf. Insgesamt liefert der Sensor eine Messgenauigkeit in der Größenordnung von plus/minus zwei Prozent.

Als sicherheitsrelevante Komponente erfüllt der Sensor in der Standardausführung die Vorausset­zun­gen des Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B, kann bei Bedarf aber auch ASIL C erfüllen. Das neue Produkt erweitert abermals das TE Portfolio an bewährten Getriebesensoren und -plattformen.  

“Getriebesensoren müssen in einer der widrigsten Automobilumgebungen arbeiten”, sagte Thorsten Munzig, Global Product Manager Drucksensoren, TE. “Unsere Getriebesensoren haben sich in genau diesem Punkt einen ausgezeichneten Ruf erworben. Die Produktmerkmale unseres neuen Getriebeöl-Drucksensors spiegeln das in ihrem technischen Profil wider. Außerdem eignet sich der Sensor ideal zur Nutzung digitaler Sensorschnittstellen.”

Wirkungsgrad und Komfort von Automatikgetrieben beruhen sehr stark auf hydraulischer Betätigung.  Zu den Anwendungen gehören herkömmliche Automatikgetriebe, stufenlose Automatiken (CVT) und Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Ein Sensor dient dazu, jeder­zeit den korrekten Öldruck zu überwachen. Genau für diesen Zweck wurde der robuste TE Getriebeöl-Drucksensor entwickelt. Er liefert entweder ein analoges Ausgangssignal oder ein digitales SENT Signal. Die innovative Halbleiter-Dehnungsmesstechnik nutzt Krystal Bond Technologie, um die hohe Robustheit zu erreichen. Daher liegt der Prüfdruck des Sensors mindestens beim Zweifachen der Messdruckspanne, was den Sensor unempfindlich für Druckspitzen macht. Dank ihres Stahlgehäuses kann die leichte Komponente direktem Kontakt mit Getriebeöl ausgesetzt sein und arbeitet bei Betriebstemperaturen zwischen minus 40 Grad Celsius und 140 Grad Celsius.

TE Produkte verbinden nahezu jede Art von elektrischer Funktion in Autos – von alternativer Antriebstechnik über Infotainment bis zu Sensortechnologien.

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.

Haftungsausschluss

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen.

 

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und Krystal Bond sind Marken.