TE-News: TE Connectivity und Yamaichi Electronics

TE Connectivity und Yamaichi Electronics werden gemeinsam einen neuen M12-Push-Pull-Steckverbinder produzieren und im Markt etablieren

Veröffentlicht

02/11/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

Email - jonathan.graham@te.com

Tel -  +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland – 11. Februar 2019 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, arbeitet mit Yamaichi Electronics (Yamaichi) zusammen, um ein neues Design mit Innenverriegelung für metrische M12-Push-Pull-Rundsteckverbinder zu entwickeln und im Markt zu etablieren. Diese Steckverbinder werden in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt. Ziel der beiden Unternehmen ist die Aufnahme dieses Designs in einen neuen IEC-Standard für M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Innen-Verriegelung.

„Yamaichi produziert hochleistungsfähige Verbindungslösungen für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen“, sagt Monika Kuklok, Director Product Management & Engineering Industrial Communication and Power bei TE Connectivity. "Das Unternehmen hat eine interessante und effiziente Technologie für M12-Push-Pull-Steckverbinder entwickelt, und wir möchten dazu beitragen, diese Technologie als Standard im Markt zu etablieren."

 

Die technologische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wird in den kommenden Monaten zur Einführung eines umfassenden Portfolios der Steckverbinder führen. Umspritzte Steckverbinder in A-, B- und D-Kodierung sind bereits verfügbar. Das Portfolio wird demnächst um feldkonfektionierbare Versionen und zusätzliche Kodierungen erweitert.

 

Der Markt für M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnittstelle ist derzeit fragmentiert, da die Designs der Hersteller nicht kompatibel sind. Die Zusammenarbeit von TE und Yamaichi dient der Etablierung von Yamaichi‘s Design mit Innenverriegelung als allgemeiner Standard im Rahmen der IEC. Yamaichi hat im vergangenen Jahr seinen Vorschlag für den Standard vorgelegt. Ein wichtiger Vorteil des Designs von Yamaichi besteht darin, dass es mit Standard-M12-Steckverbindern kompatibel ist.

 

Darüber hinaus ermöglicht der Push-Pull-Verriegelungsmechanismus ein schnelles sowie sicheres Verriegeln und Entriegeln. Dabei werden lediglich dieselben Außenabmessungen wie bei Standardversionen mit Schraubverschluss benötigt. Ein weiterer Vorteil ist die Integration der Steckverbinder in das Gehäuse von Geräten, Verteilerboxen, etc.

 

„Der Markt benötigt einen Standard für M12-Push-Pull-Steckverbinder, damit er sich auf bewährte Technologien verlassen und die Time-to-Market neuer Produkte durch Push-Pull-Technologie mit Innenverriegelung verkürzt werden kann“, sagt Christoph Prem, Sales & Marketing Director bei Yamaichi Electronics. „Deshalb sollte dieses Design in einen IEC-Standard integriert werden.“

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

Erfahren Sie mehr.

YAMAICHI ELECTRONICS

Yamaichi Electronics, gegründet 1956 in Tokio, ist ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Verbindungskomponenten für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen in elektronischen Systemen.

 

Die Yamaichi Electronics Deutschland GmbH mit Sitz in München ist Ihr europäischer Partner für Verbindungslösungen. Unser Fokus liegt auf den Branchen der Industrieautomatisierung, Automobilindustrie, Mess- und Prüftechnik, Datenvernetzung, Medizin, Embedded Computing und der Halbleiterindustrie. Das Portfolio umfasst hochpräzise Finepitch-IC-Sockel, ATE-Schnittstellenlösungen, verschiedene Steckverbindertypen, Kabelkonfektionen, flexible Flachbandkabel, flexible Leiterplatten und Lösungen für das Leiterplattendesign.

 

Mit unseren beiden Designcentern in München (Deutschland) und Sousse (Tunesien) verfügen wir über ein umfassendes Engineering-Know-how und können schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren. Bei der Umsetzung von Kundenanforderungen kommen modernste Technologien zum Einsatz: von der Produktidee über die Qualitätsprüfung in unseren modernen Laboren bis hin zur qualifizierten Serienfertigung. In unserem Werk in Frankfurt (Oder), Deutschland, stellen wir Steckverbinder und Kabelbkonfektionen sowie Test-Fassungen für den europäischen Markt her.

 

TE, TE Connectivity, TE Connectivity Logo und EVERY CONNECTION COUNTS sind Warenzeichen. Weitere Logos, Produkt- und/oder Unternehmensnamen sind möglicherweise Warenzeichen ihrer jeweiligen Rechteinhaber.