TE Connectivity bringt virtuelles Beleuchtungserlebnis auf den Markt
Veröffentlicht
10. Juli 2020
Medienanfragen
Katie Raymond
TE Connectivity
+1 717 985 2053
k.raymond@te.com
Amy Wilson
TE Connectivity
+1 717 985 2716
amy.wilson@te.com
MIDDLETOWN (Pennsylvania) – 10. Juli 2020
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, gab heute die Einführung von Light it Up! bekannt. Ein virtuelles Beleuchtungserlebnis (Virtual Lighting Experience, www.te.com/LightItUp), bei dem die neuesten technologischen Entwicklungen in der industriellen Beleuchtung betont werden. Die Online-Veranstaltung, die vom 13. bis 31. Juli stattfindet, bietet Einblicke und Vorführungen zu integrierten Lösungen für Beleuchtungsplattformen durch interaktive Webinare, Videos und White Papers.
John Gutknecht, Global Marketing Director bei TE Connectivity, sagt: „In einer Zeit, in der der Betrieb oft aus der Ferne durchgeführt wird, ist es wichtig, dass Lichtingenieure und Entwickler bei der Kategoriedefinition von Technologien, die Energieeffizienz, Sicherheit verbessern, auf dem neuesten Stand bleiben. Als Technikpartner der Wahl für Innovationsführer und Technologieunternehmer freuen wir uns darauf, uns bei Light it Up! mit unseren Kunden zu verbinden und unser vielfältiges Portfolio, das den Anforderungen der Beleuchtungsanwendungen gerecht wird, mit ihnen zu teilen.“
Die Light it Up! Virtual Lighting Experience wird am 16. Juli (10 Uhr MESZ) ein Live-Webinar veranstalten, wenn Alexander Hunt III, Product Manager for Industrial/Precision Power Solutions bei TE Connectivity, seine Einblicke in die neuesten intelligenten Stadtdesign- und Straßenbeleuchtungslösungen geben wird.
Neben der Durchführung von technischen Live-Präsentationen, eine engagierte Light it Up! Die Website verfügt über eine „Innovationszone“, in der Besucher Videos und 3D-Renderings entdecken können, sowie neue Produkteinführungen, die die neuesten Technischen und Designinnovationen demonstrieren. Darüber hinaus enthält das Ziel eine „Lösungszone“, in der detaillierte Schnappschüsse, schnelle Videodemos und White Papers zur neuesten Lichttechnik zu finden sind.
Light it Up! wird die Aufmerksamkeit auf die Komplettlösungen von TE für Beleuchtungsanwendungen in den Bereichen Innenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung und Lichtsteuerung lenken. Es wird detailliert beschrieben, wie Kunden reduzierte Komplexität und Installationszeit genießen können, sowie den Mehrwert des breiten Produktangebots von TE vorstellen. Im Laufe der Serie werden sechs Produktreihen auf einer speziellen Microsite (www.te.com/LightItUp) sowie auf TE.com mit Links zu einer Fülle von Inhalten auf modernster Technologie vorgestellt:
- LUMAWISE Endurance S Steckverbinder-System: Ein Ökosystem von Produkten, die für Sensor- und andere Steuerungsanwendungen entwickelt wurden.
- LUMAWISE LED-Halterungen Typ Z: Eine schnelle und einfache lötfreie Verbindung zu COB-LEDs (Chip-on-Board)-Arrays, die Kunden die Entwicklung von Zhaga-konformen Modulen ermöglicht.
- LUMAWISE Endurance N-Buchsensatz: Eine Außenbeleuchtungs- und Utility-Beleuchtungslösung mit drei robusten Drehschlosskontakten, um einen zuverlässigen Stromanschluss zu Beleuchtungssteuermodulen zu gewährleisten.
- LUMAWISE Endurance N-Drehbarer Dimmbuchsensatz mit werkzeugloser Montage: Eine „werkzeugloser“ Dimmbuchsensatz, die für Außenleuchten drehbar und handdrehbar bis 355° Grad ist.
- LUMAWISE Endurance N Enhanced Base: Eine Beleuchtungssteuer-Basis-Baugruppe, die AC-Stromversorgung und DC-Netzteile für komplexe Steuerknotenlösungen bietet.
- NECTOR S-Stromversorgungssystem: Eine flexible, vollständig steckbare, modulare Verkabelungssteckverbinder und Verkabelungslösung, um den Bedarf der Beleuchtungsindustrie an einer kompakten, einfach zu installierenden Verbindungslösung zu erfüllen.
Über TE
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit rund 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7,500 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.