Amitabh Passi: 我是 Amitabh Passi,负责通信解决方案领域的战略和业务开发,这是 TE Connectivity 的三大业务领域之一。
Amitabh Passi: 随着设备与云之间的数据传输越来越普遍,我们认为 5G 技术将成为一个关键的互连点。
5G 可以解决哪些问题?
Amitabh Passi: 5G 技术将有效解决三个方面的问题。首先是速度。5G 网络将比 4G 快 100 倍。然后是机器与机器的连接,5G 可以处理的连接比 4G 要多约 100 倍到1000 倍。第三个是延迟问题。想象一下,我们戴着带实时数据流的 VR 头盔。任何超过毫秒级的 [00:09:30] 延迟都会给人造成混乱。我们正在解决延迟和机对机连接的各个方面。这又回到了速度和性能上,5G 可以解决所有这些问题。通过天线内部的高速连接,以前的解谐无源天线将成为一种非常复杂的有源天线。回到数据和设备组合的问题上,我们将为这些新一代系统引入大量技术。
5G 是否已成为一种全球现象?
Amitabh Passi: 我们在 TE 看到 5G 确实已成为一种全球现象,但我相信肯定会有一些地区引领潮流,比如中国。中国主要在物联网方面使用 5G。美国也是领头羊。然后我们听说日本和韩国在 5G 技术方面也非常积极。我们认为,中国、美国、韩国和日本这四个国家可能处于领先地位,其次是欧洲等其他地区。
TE Connectivity如何实现5G?
Amitabh Passi: 我们非常关注 5G 技术。
Amitabh Passi: 我们正在从基础设施的角度着力解决 5G 的各个方面。我们有客户正在建设新一代的基站。还有客户在建设塔式有源天线系统。将来,我们将能够通过安装在汽车上的天线与天线塔进行通信。我们正着力解决5G的互联网基础设施和架构。