网络研讨会
了解 TE Connectivity (TE) 如何通过天线解决方案为 Littlebird 提供支持,该解决方案可以解决蜂窝、GPS 和蓝牙连接问题,适合超紧凑型设备,支持较长的电池寿命,并能够经受日常磨损。
客户:Littlebird Connected Care
焦点:通过实时生物识别技术通知,将父母和看护人与孩子联系起来
解决方案:Littlebird Toddler CareTracker 可穿戴设备和安全数字平台
地点:华盛顿州西雅图
工程挑战
• 实时连接
• 小型化
• 超紧凑的外形,可容纳多个多频段天线,符合无线载波标准
• 电池寿命长
• 坚固耐用/防水
Littlebird Connected Care(Littlebird;www.littlebird.care)是一家开创性的数字健康公司,创建了独特的护理连接 SaaS AI 平台和物联网可穿戴设备。
Littlebird 的蜂窝/GPS/蓝牙设备与 Fitbit 和 Oura Ring 产品一起获得了 Fast Company 的“健康设计和创新奖”等荣誉;JPMA:“为婴儿打造”2022 年技术创新奖;被 Geekwire 奖项评为“我们喜爱的发明”;以及“2023 年最值得关注的产品”等。
Littlebird 的蓝牙监管链在数据人口统计绿色空间中创建,旨在降低父母和看护人的风险并改善长期健康状况。Littlebird 使看护人能够回答有关他们所照顾人员的三个最重要问题:他们在哪里?他们和谁在一起?他们过得怎么样?
考虑到低延迟和无缝连接的需求,Littlebird 设备需要一种能够解决蜂窝、GPS 和蓝牙连接问题、外形非常紧凑、支持较长电池寿命并能经受日常磨损的天线解决方案。此外,还需要克服一些监管挑战。
“人们迫切需要与受到护理监督的亲人(例如幼童、残疾人和老年人)保持联系。TE 很快从中看到了数字医疗保健连接领域 450 亿美元的缺口,并开始投资于该领域。我们感谢他们在第一年对我们的国家级奖项和宣传的支持和贡献,“Littlebird Connected Care 首席执行官 Monica Plath 评论道。
合作伙伴解决方案
• 使用激光直接成型 (LDS) 技术定制多频段多模高性能天线
• 射频和性能应用知识
• 与客户、设计公司和供应商密切合作
• 射频系统设计专业知识,符合法规和运营商性能要求
鉴于 Littlebird 的 CareTracker 设备外形超紧凑,TE 强大的标准现成蓝牙、LTE 蜂窝和 GPS 天线解决方案组合将无法满足该设备的设计要求。该设计需要开箱即用的定制射频/天线架构,以符合具有挑战性的载波要求。这些限制推动 TE 提供能满足 Littlebird 需求的定制解决方案。
许多因素都会影响天线的整体性能,包括接地层尺寸、与附近金属元件的距离、天线位置、射频馈电位置、PCB 布局和元件选择。在六个月的时间里,TE 的全球开发团队与 Littlebird 及其设计公司、合同制造商和其他公司密切合作,创造性地设计、优化和测试天线架构解决方案,以满足系统级要求并获得了 FCC 批准。
最终的设计采用定制型 LDS 天线,将 LTE 蜂窝、蓝牙和 GPS 功能组合在一起。LDS 是一种用于创建模制互连器件 (MID) 的先进技术,通过将高频、机械和电气功能集成到一个组件中,可以节省应用空间。LDS 支持三维设计/布线功能,而 PCB 或其他基板上的二维放置会受到限制。LDS 还通过利用天线载体上的 3D 表面(传统制造方法无法使用)来提供更好的天线性能,以提供更宽的带宽和更高的效率。CareTracker 的 LDS 天线外壳还具有一个用于超声波焊接的环,这有助于密封组装的设备,以实现防水并符合 IP67 等级要求。
TE 的弹片触点也集成到设计中,可将射频信号连接到天线。弹片(也称为屏蔽夹、接地弹簧或通用接地触点)是单触点、可表面贴装的内部连接器,可在 PCB 上实现多种功能。在小型化应用中,弹片触点因其占地面积小且可扩展性强,是接地、天线馈电和电磁干扰 (EMI) 屏蔽的理想选择之一。
最终的设计解决方案成就了市场上结构紧凑、性能优异的 LTE、GPS 和蓝牙可穿戴设备之一。作为更大的日托计划的一部分,华盛顿州西雅图的基督教青年会将是第一个试用 Littlebird 的 Toddler CareTracker 产品的组织。得益于 TE、Littlebird 及其设计公司和供应商之间的密切合作,Toddler CareTracker 已投入市场,有可能对更广泛的护理经济产生积极影响。
TE 技术项目经理 Jung Hyun Kim 表示:“我们很高兴能够支持这一创新产品功能的开发。在设计方面的合作加上 TE 全球专家团队的努力,使该项目取得了成功。”
TE 射频工程师 Il Yong Oh 补充道:“TE 的目标是让每个连接都发挥作用,我们很高兴能够支持并将继续支持 Littlebird 取得成功。”