TE 新製品: DEUTSCH DT シリーズ拡張 - DT Detector

DT Detector

DT Detector

ちょっとした発想が診断を変えます。TE Connectivity の新しい透明コネクタは、長年の実績がある DEUTSCH DT コネクタ シリーズから派生したもので、LED が内蔵されています。この LED はトラブルシューティングに役立ち、アクセスや視認性が限られたエリアでの接続を容易にします。

October 26, 2015

TE の新しい Detector コネクタは、明瞭に発光することでパワーを目視確認できるようになっており、トラブルシューティングに役立ちます。この透明なハウジングに内蔵された 2 極プラグは、12 ボルトまたは 24 ボルトの LED オプションが統合されたウェッジロックを備えています。DT Detector は環境的に密閉されており、過酷な条件下でも性能を発揮できるよう設計されています。 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

DEUTSCH, Detector, TE Connectivity, TE, TE Connectivity (logo) are trademarks.