TE Connectivity (TE) による Web アクセシビリティ

TE Connectivity Ltd. family of companies (TE) の一員である TE Connectivity Corporation およびその関連会社は、障がいを持つお客様も含め、誰でもアクセスできるウェブサイトを実現することの重要性を認識しています。この目的に向け、当社では、Web サイトのアクセシビリティに関して広く認定されたガイドラインを満足することに努めています。このガイドラインは Worldwide Web Consortium’s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 としてまとめられているものです。

ここでは、障がいのあるお客様が te.com Web サイトを訪れてご利用できるように、当社が取り組んでいるいくつかのアクセスしやすくする環境および当社が採用している各種機能の概要を紹介することを目的としています。
これらの機能は、当社のサイト設計に Web アクセシビリティの重要な概念を取り込むものであり、画面読み上げ機能向けのナビゲーション、キーボードによるナビゲーション、文字専用ブラウザ、マルチメディアコンテンツの利用など、さまざまな状況下でアクセシビリティの向上を図ることを目指しています。

デザイン

当社のサイトでは、レイアウトと視覚上の書式設定にカスケード スタイル シート (CSS) を使用しています。なお、ブラウザが CSS に対応していない場合、CSS が無効になっている場合、またはユーザ定義のスタイルシートが優先する場合でも、ページの内容を読むことは可能です。

表示サイズはサイトのどこでも調整できます。
文字のサイズを調整するには、ブラウザごとに次の設定を使用します。


Windows Internet Explorer 6 および 7:

「表示」>「文字のサイズ」>「大」または「小」を選択します。


Windows Internet Explorer 7 および 8:

これらのブラウザでは、キーボード ショートカットの CTRL & + または CTRL & - を使用してWeb ページの拡大縮小が可能です。

 

Firefox、Opera、および Netscape:

「表示」>「ズーム」>「拡大」または「縮小」を選択するか、キーボード ショートカットの CTRL & + または CTRL & - を使用します。

TE.com の特定の部分で必要なソフトウェア

当社のサイトでは PDF (Portable Document Format) を使用しています。このサイトの文書の中にはこの形式でのみ用意されているものもあり、その場合は Adobe Acrobat Reader ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。このソフトウェアは無償で提供されています。

 

ページによっては Flash ビデオを使用しているものがあり、その場合は Flash ビデオ プレーヤをダウンロードする必要があります。ほとんどの場合、Flash ビデオ プレーヤはブラウザにインストール済みです。

JavaScript

当社サイトでは、ほとんどの場合、JavaScript とさまざまな JavaScript ライブラリを使用する拡張機能を用意しています。その例として電卓機能やアプリケーションフォームがあります。当社の目的は、JavaScript を使用できないユーザにも可能な限り同等の機能性を提供することであり、その達成に向けて鋭意努力しています。ブラウザが JavaScript に対応していない場合や JavaScript が無効になっている場合は、TE.com の多くの機能を使用できないことがあります。 

カスタマ サービスおよびフィードバック

当社への問い合わせ 当社サイトのアクセシビリティに関するご質問やご意見は、お気軽にご連絡ください。