鉄道車両の屋根上システムは、高電圧電力を確実に伝送する必要があります。

トレンド

過酷な状況での信頼性

鉄道車両の屋根上システムは、列車を高速で安全に運行するために必要な高電圧電力を確実に伝送する必要があります。- Elizabeth Da Silva Domingues、博士、鉄道高電圧製品エンジニアリング マネージャ

鉄道車両の屋根上システムは、さまざまな過酷な状況の下で機能する必要があります。 これらの状況において特に損傷を受けやすい重要なシステム コンポーネントには、開閉装置、碍子、車両間電線、サージアレスタ、ブッシング、ダウンリードなどがあります。これらのコンポーネントは屋根の上に配置され、屋根を通して変圧器に接続するため、過酷な状況に耐えると同時に 25 kV (または 15 kV) で確実に電力を伝送する必要があり、さらには乗客の安全性を確保すること、運行が中断されないようにすることも求められます。鉄道車両メーカは、屋根上システムを適切に保護しないことのリスクを理解し、これらのシステムの性能と設計を最適化するオプションを選択することで、車両の耐用年数を延長し、車両運行における不必要な中断を避けることができます。

過酷な状況

鉄道車両の屋根上システムには、以下のどのような状況でも機能する能力が求められます。

  • 機械的衝撃や振動
  • 湿度、汚染、風送塩、高速な空気流
  • 高高度や突然の温度変化
  • 高レベルの電気的ストレス – 電界集中、スイッチング過渡現象、高調波、雷過電圧

屋根上システムが実際に故障するとき、その原因の多くはフラッシュオーバ (電気アーク) にあります。 これが発生する状況は 2 通りあります。1 つは、3 点 (金属、固体絶縁、空気) の電界の強さが外部絶縁の耐力を超えたとき (クリアランス距離の破壊)。もう 1 つは、絶縁の表面が導電性を帯びたときです (クリーページ距離の破壊)。どちらの場合も、電気アークの電力が空気中を流れます。その結果、通電しているコンポーネントから接地点または車両本体への短絡が生じます。これは即時の電力損失につながります。電界が集中するか、または外部絶縁の絶縁耐力が弱くなると、フラッシュオーバが発生する可能性が高くなります。前者が起こるのは、屋根上システムのコンポーネントがうまく設計されていないか、適切に保護されていないときです。後者は、圧力や湿度/汚染などのいくつかの要因が組み合わさった結果として起こります。 

鉄道車両メーカは、高品質な絶縁材を使用し、それらの絶縁材を正しく設置することで、屋根上システムの故障を防止できます。

電化鉄道 (すなわち、高速) システムの世界規模での急速な成長により、屋根上コンポーネントの保護はより複雑化しています。 たとえば、ヨーロッパ、アジア、中東を横断するために建設された、気候の異なる地域を通過する鉄道路線では、極端な気温、高い湿度、高高度、高レベルの汚染、それらの要素の組み合わせなど、大気の大きな変化に耐える必要があります。碍子または終端器の表面が湿度と汚染物質に同時にさらされると、その複合的影響によってリーク電流が発生し、フラッシュオーバが起こる可能性が高くなります。さらに、高電圧システムが内部絶縁破壊の影響を受けやすくなります。気圧の低い高高度では、システムは空気分子間のギャップにさらされます。その結果、電子の運動エネルギーが大きくなる可能性があります。パッシェンの法則が示すように、これはある特定のギャップにわたってフラッシュオーバが起こる電圧の低下を招き、屋根上システムが故障に対して無防備になります。

極端な気候にさらされる屋根上システムには、突然の大気の変化に耐える高性能の絶縁体が必要です。
極端な気候にさらされる屋根上システムには、突然の大気の変化に耐える高性能の絶縁体が必要です。

屋根上システムの保護という課題は、数多くの流動性によって複雑化しています。 鉄道路線は 1 つとして同じものがなく、「1 つのサイズですべてに適合させる」というアプローチは不可能であり、経済的でもありません。そのため、鉄道車両メーカは、各路線の動作環境を認識する信頼性の高いパワー システムを確立する必要があります。これはコンポーネントのライフサイクル全体にわたる性能に直接的に影響します。あるケースでは、高い空気流量の力によって絶縁ブッシングが湾曲して大きく変形し、性能に影響が生じます。別のケースでは、車両の相対運動によって 3 軸で機械的屈曲が起こり、車両間の間隙を越えて電力を伝送する高電圧ジャンパー電線の性能に影響を与えます。この衝撃や振動を考慮しないと、送電が途絶える可能性があります。このような周期的な機械的負荷は必然的に、電線と電線が接続された機器 (碍子ブラケットや高電圧電線終端器など) の両方を損耗させます。これはさらに、システムが確実かつ効果的に電流を伝送する能力や高電圧耐久にも影響します。これを防ぐには、システム全体の個々の電気コンポーネントや機械コンポーネントを通じた接続性を考慮することが不可欠です。

屋根上システムに使用する材料の品質は、過酷な状況での性能に大きな影響を与える場合があります。 ナット、ボルト、ブラケット、編組コネクタなどのコネクタはしばしば、価格の安いものが指定されます。このような低価格コネクタに使用されている材料は腐食しやすいことに注意する必要があります。この腐食は碍子表面に急速に広がり、高価な銅コネクタの損傷を招く可能性があります。いったん腐食の影響を受けると、システム全体の電気性能や機械性能が損なわれ、劣化します。この間違いの一例は、銅線導体に対して低グレードのナットを使用し、両者が接触しないように適切な部品を挿入することを怠ることが挙げられます。この種の間違いは接続を不必要に損傷させます。鉄道車両メーカは、高品質な絶縁材を使用し、それらの絶縁材を正しく設置することで、屋根上システムの故障を防止できます。これらの故障には、性能の弱体化や、過酷な状況下での高電圧用途に対応していない材料を使用したことによる早期の劣化が含まれます。

  1. 鉄道性能の向上 (英語)

ストレスおよび極端な条件を感知できるインテリジェント材料から、ピーク性能で鉄道システムの稼働を維持する材料科学の進歩に至るまで、TE Connectivity は、鉄道性能を向上させる新しいソリューションを生み出します。

鉄道車両メーカは重大な難問に直面しています。 鉄道車両は、乗客に快適な空間を提供するとともに、消費電力を抑えて高速で運行しながら効率的に走行し、いつでもどこでも安全運行することが求められています。屋根上システムの性能を最適化するため、鉄道車両メーカは以下のいずれかのアプローチを実行して運行中断のリスクを最小限に抑えることができます。

1

有限要素解析

この手法は、システムの耐用期間中に各コンポーネントが受ける電気的ストレスや機械的負荷を予測する場合に役立ちます。その結果、システムの弱点を特定して強化できます。

2

単一サブシステム調達

この手法を使用すると、リスクをアウトソーシングし、高電圧システムに従事している専門家の知識から恩恵を受けることができます。多くの場合、鉄道車両メーカはコストを低く抑えるため、一般部品を幅広いサードパーティ サプライヤから調達し、それらを自社で組み立てています。この実態は、単純な部品は主要な部品と同じくらい重要であるという事実を見落としています。たとえば、単純なコネクタや構造が設計部品として指定されていない場合、高電圧システム全体が故障しやすくなります。単一のサプライヤからすべての部品を調達すれば、単一システムとして稼働するため、および特定の鉄道路線の固有の動作条件に対応するために、至るところで設計上の工夫がなされたシステムを構築できます。多くの鉄道車両メーカは自社独自のシステムを設計する専門知識や技術を持っていますが、専門的なサプライヤと協力することで、銅製の編組やバー、固定具 (ナット、ボルト、ワッシャ) といった低価格の屋根上コンポーネントの仕様が正確になります。

3

電界の弱化

優れた設計によって電界の強度を低減する方法は 3 通りあります。1 つ目は、通電コンポーネントと車両構造との距離を広げることです (これは必ずしも高さを高くすることを意味しません)。これらの距離のことをクリアランス距離およびクリーページ距離と呼びます。これはすべての技術的側面に適切かつ効果的に従う必要があります。2 つ目は、丸みを帯びた滑らかな形状のコンポーネントを使用することです。表面にとがった部分があると荷電粒子が集中し、電界強度が増加します。3 つ目は、暴風雨の状況で雨水を迅速に流出させることです。電気耐性は水の流れによって著しく損なわれます (クリアランス距離またはクリーページ距離が短くなる)。

要約

鉄道事業者、鉄道車両メーカ、鉄道業界のサプライヤが一致協力して特定の鉄道路線の環境条件から屋根上システムを保護すれば、どのような状況でも列車が予定どおりに確実に運行されるようになり、さらには列車の運行を信頼する人々が、期待しているサービスを遅延や中断なしに受けられます。