TE 新製品: 尿素圧力センサ

尿素圧力センサ

尿素圧力センサ

TE の新しい尿素圧力センサは、自動車業界の NOx 排出削減に対する取り組みを支援します。凍結防止による正確な圧力検知により、環境にやさしいディーゼル エンジンが実現します。

October 18, 2016

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、最新のディーゼル車に搭載された選択的触媒還元 (SCR) システム内で使われる、尿素水溶液の圧力を正確に測定する新しい尿素圧力センサを発表しました。TE では、クリーンなディーゼル トラック産業に対応するソリューションの実績を生かし、自動車業界の酸化窒素 (NOX) 削減のトレンドを支援しています。

排気ガスを無害な窒素と水に変換する酸化窒素の転換率を最適化するには、注入される尿素の量を絶えず調整する必要があります。この機能のパラメータとなるのは、インジェクタにつながる管内の尿素圧力の因数です。TE の尿素圧力センサ技術は、トラックにおいてこの目的達成がすでに実証されています。尿素水溶液が凍結しやすく、圧力センサ設計の一部を損傷する可能性があるという自動車メーカーの課題に取り組み、新しい自動車用尿素圧力センサは凍結防止されています。

ピエゾ抵抗測定の原則に基づいて、新しい自動車用尿素圧力センサにはカスタムの特定用途向け集積回路 (ASIC) が搭載されています。ASIC は、ダイアフラム反射を処理して最大 13 bar の絶対流体圧力または密封ゲージ圧力を測定します。中圧力をスチール製ダイアフラムに転送するシリコン製オイル チャンバにより、尿素圧力センサは最大 1,000 回の凍結サイクル試験に合格しています。センサのステンレス鋼の接液面は、どのような液体の侵攻特性にも対応します。小型でありながら、データ ストレージの可能性もあります。全体的に圧力測定の精度は ± 2% の範囲です。インタフェース オプションにはアナログまたはデジタル SENT プロトコルが用意されています。

TE Pressure Sensors 部門担当グローバル プロダクト マネージャの Thorsten Munzig は、次のように述べています。「自動車用センサにおける TE の成功は、設計のカスタマイズに重点を置いた絶え間ない取り組みによるものです。当社の新しい尿素圧力センサは、凍結保護、小型のサイズ、データ ストレージなどの重要な機能性の統合を端的に表しています。」

TE 製品は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

免責事項

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。