TE 新製品: トランスミッション オイル圧力センサ

トランスミッション オイル圧力センサ

トランスミッション オイル圧力センサ

TE の堅牢、軽量の中圧センサは、製品の全寿命を通して高精度を備え、ISO 26262 準拠に向けて ASIL の達成準備を整えています。

October 18, 2016

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、新しい堅牢なトランスミッション オイル圧力センサを発表しました。質量わずか 18 g のこの新しいセンサは、最大 100 bar まで圧力を測定し、最大 200 bar の圧力ピークに耐え、500 bar を超える破損圧力を備えています。また、精度は ± 2% の範囲です。

安全性に関わる製品として、センサは標準バージョンにおいて安全性要求レベル (ASIL) B 達成の準備が整っており、必要に応じて ASIL C を達成することもできます。この新製品によって、TE の実証済みトランスミッション センサとプラットフォームのポートフォリオがさらに拡大されます。

TE Pressure Sensors 部門担当グローバル プロダクト マネージャの Thorsten Munzig は、次のように述べています。「トランスミッション センサは、最も過酷な環境において信頼できる性能を発揮しなければなりません。当社のトランスミッション センサは、この点においても定評があります。新しいトランスミッション オイル圧力センサの製品詳細は、この機能性を技術面に反映しているだけでなく、デジタル センサ インタフェースにも理想的です。」

オートマチック トランスミッションの効率と快適性は、油圧作動に大きく依存しています。用途にはスタンダードのオートマチック トランスミッション (AT)、連続可変トランスミッション (CVT)、デュアル クラッチ トランスミッション (DCT) などが含まれます。センサはトランスミッション オイルの正しい圧力を常時モニタします。TE の堅牢なトランスミッション オイル圧力センサは、この目的のために特別に設計されており、アナログまたはデジタルの SENT 信号を発信します。この革新的な半導体ひずみゲージには Krystal Bond 技術が使われており、高度な堅牢性を達成しています。結果として、センサの耐圧は動作圧力の 2 倍以上となり、圧力ピークに対する耐性を生み出しています。スチール ハウジングに実装された軽量部品は、油面下の -40°C ~ 140°C の動作温度範囲で機能します。

TE 製品は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

免責事項

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

 

Krystal Bond は商標です。