TE 新製品: SlimSeal コネクタ丸型シリーズ

SlimSeal コネクタ丸型シリーズ

SlimSeal
コネクタ丸型シリーズ

TE Connectivity (TE) は、過酷な環境での動作に必要となる電力および信号接続用電線対電線用途のSlimSeal コネクタ丸型シリーズを発表しました。

April 13, 2017

HARRISBURG, Pa., USA – コネクティビティおよびセンサ ソリューションのグローバルリーダーである TE Connectivity (TE) は、過酷な環境での動作に必要となる電力や信号の接続用電線対電線用途の コンパクトな IP67 防水丸型プラスチック コネクタ『SlimSeal コネクタ丸型シリーズ』を発表します。このコネクタは IP67 定格を満たすもので、完全な耐塵性を備え、最大 1 メートル深度での水の侵入や埃の侵入に耐えられます。

TE の SlimSeal コネクタ丸型シリーズは、オーバーモールドされたケーブル アセンブリとして 2 極、3 極、4 極のバージョンが用意されています (ケーブル長はご要望に応じてカスタマイズできます)。配置済みの 1/4 回転結合リングを備え、ポジティブ ロックと嵌合位置アライメント機能によって容易なコネクタ嵌合を実現します。 配置済みの 1/4 回転結合リングを備え、ポジティブ ロックと嵌合位置アライメント機能によって容易なコネクタ嵌合を実現します。極数ごとに異なる配列になっていますので、異なる極数のコネクタに誤嵌合されることはありません。オス型およびメス型の半体を嵌合する時の明瞭なロック音によって確実かつ安全な嵌合を実現します。

この新しいコネクタは、屋外 LED 照明・建築照明・ガーデン ライトなどの用途向けに設計されています。3 極タイプは 7 A、4 極タイプは 6 Aで動作します。最大動作電圧は 300 VAC です。使用温度範囲は -25 ~ 80°C です。ハウジングは熱可塑性樹脂製で、V-0 の UL94 燃焼性定格を備えています。

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

TE、TE Connectivity およびロゴとしての TE Connectivity は、TE Connectivity Ltd. グループ会社の商標です。