TE 新製品: プル タブのない RJ point five コネクタ カプラおよびプラグ

RJ point five の拡張

密度を倍増するとともに乱雑さも低減

プル タブのない新しい RJ point five コネクタ カプラおよびプラグをご覧ください。

October 14, 2015

TE Connectivity は RJ point five 製品ラインを拡張し、プル タブのないプラグを備えた新しい製品を導入しました。これにより、標準 RJ45 ジャックの密度が 2 倍になると同時にルータやスイッチの間の乱雑さも低減します。また、この拡張に含まれる新しい RJ point five カプラを使用すれば、既存の RJ45 プラグと容易に統合できます。

特徴と利点
  • 2 倍の密度 – 標準 RJ45 コネクタおよびケーブル アセンブリと比較して密度が 2 倍
  • 乱雑さの低減 – プル タブがないため、機器間の乱雑さが低減する
  • 設計の柔軟性 – カプラによって RJ point five コネクタと既存の RJ45 プラグを容易に設計統合できる

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

RJ point five は商標です。その他の製品または会社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。