TE 新製品: MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

過酷な自動車環境で最高の性能を発揮できる設計のインフォテインメント ソリューション

October 04, 2016

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、自動車 Ethernet 向けの MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタを新製品として発表しました。この新しいソリューションは、車両のインフォテインメントやオンボード診断などで大容量のデータを送信する際に必要な性能を提供します。

TE の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、過酷な自動車環境向けに設計されており、最大で 1 Gbit/s のデータを送信できます。NanoMQS、Generation50、MCON 050、0.50 シリーズなどの小型標準自動車用端子を基とする MATEnet コネクタはグローバルな端子プラットフォームです。さらに、Ethernet 用途ではツイストペア (TP)、非シールド ツイストペア (UTP)、およびシールド ツイストペア (STP) の各タイプのケーブルに使用できます。

TE のインフォテインメント部門でビジネス開発の上級マネージャを務める Andreas Engel は次のように述べています。「より多くのネットワーキングと帯域幅を車両に求める需要は増加し続けています。当社のソリューションは、車両で Ethernet を高い信頼性とコスト効果で使用できるようにすると同時に、より大量のデータをシームレスに扱ううえで必要な性能を提供します。TE は、コネクティッド カー市場を推進するリーダーとしての役割を担い、OEM を支援する準備を整えています。」

自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、Ethernet の IEEE 仕様 100-BASE-T1 (100Mbps – Project IEEE802.3bw) と 1000 BASE-T1 (1Gbps – Project IEEE802.3bp) に適合しています。この新しいソリューションは、用途やニーズに応じてカスタマイズすることもできます。インフォテインメント、オンボード診断、360°カメラシステムに最適なソリューションです。 

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

免責事項

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

 

MATEnet、NanoMQS、および MCON は商標です。