TE 新製品: MATE-AX 小型同軸コネクタ システム

MATE-AX 小型自動車用同軸コネクタ システム

MATE-AX 小型自動車用同軸コネクタ システム

TE の新しいアナログ信号およびデジタル データ伝送用途向け MATE-AX 小型自動車用同軸コネクタ システム。苛酷な自動車環境に対応する小型の同軸コネクタ設計に基づいた新しいコネクタ ソリューションにより、最大 20 GHz の画期的なデータ速度性能が実現します。

October 18, 2016

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、アナログ信号およびデジタル データ伝送用途向けの新しい MATE-AX 小型自動車用同軸コネクタ システムを発表しました。このコネクタ ソリューションは、周波数範囲とデジタル伝送容量のどちらにおいても、標準的な FAKRA コネクタ システムに比べて大幅に優れた性能を発揮します。TE は、コネクティッド カー市場を推進するリーダーとしての役割を担い、OEM を支援する準備を整えています。

TE の自動車用 MATE-AX 小型同軸コネクタ システムは、特定の仕様において最大 20 GHz の速度でデータを転送することができます。製品は実証済みの FAKRA 設計と同等に堅牢で、ひとつの従来型 FAKRA コネクタとほぼ同じスペースで 4 本の同軸線の接続に対応します。

MATE-AX 端子およびコネクタは、RTK 031/RG 174 のような標準的な自動車グレードの同軸ケーブル用に設計されており、同軸線上の以前のアンテナ モジュール接続の小型化に貢献しています。また、カメラ リンクのデジタル高速データ速度用途に柔軟性を提供し、同軸上の MOST 150 や同軸上の自動車イーサネットといったネットワークの物理層を支援します。
TE Infotainment Coax Components 部門担当のプロダクト マネージャである Bart Van Sebroeck は、次のように述べています。「新しい MATE-AX システムは、コネクタ実装の小型化に基づく高性能なソリューションを提供します。世界の自動車市場は、小型でありながら堅牢な自動車用同軸接続に基づいて、さまざまなアナログとデジタルの用途に向けた新世代の同軸接続を導入する準備を整えています。」

TE 製品は、代替パワー システムからインフォテインメントやセンサ技術に至るまで、自動車のさまざまな電子機能につながりをもたらします。
 

TE について

TE Connectivity社は接続技術において世界をリードする年間売上130億米ドルのグローバルメーカです。最先端の技術開発により、安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、75年以上に渡り過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万8千名の従業員を擁するTE Connectivity社は、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com や各種SNS (LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivity社の日本法人です。

詳細を表示

免責事項

TE Connectivity (TE) は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE Connectivity は、ここに記載されている情報をいつでも通知なく修正する権利を留保します。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。ここに記載されている寸法は参照のみを目的としたものであり、通知なく変更される場合があります。仕様は通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。 

 

MATE-AX は商標です。