TE 新製品: LITEFORCE コンタクト

LITEFORCE コンタクト

LITEFORCE コンタクト

当社の新技術により、コネクタの許容電流と耐振動性を向上させながら、コネクタの挿入力を低減して、自動車部品メーカのアセンブリ作業者の身体的負担を最大 50% 軽減することができます。

December 04, 2017

ドイツ、ベンスハイム – 接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (NYSE: TEL) (TE) は、新しい LITEFORCE コンタクト技術の提供開始を発表しました。この新技術は、自動車に使用されている多ピン数のコネクタが急速に普及していることから、自動車部品メーカのアセンブリ作業者の増大する身体的負担の課題に対応できるように設計されています。

持続性、安全性やライフスタイルの変化などの世界的な傾向によってコネクテッド カーに対する需要が高まる中で、電子制御ユニット (ECU) など、より多くの電子機器が求められています。これにより、ピン数の多いコネクタの使用が増大しており、その組み立てにはより高いレベルの手作業が必要になります。このような作業者の身体的負担の増加は、職場での人間工学的不快感の原因となり、結果的に労働時間の損失につながる労働者の長期的な健康問題を引き起こす可能性があります。

LITEFORCE コンタクト技術は、このような作業者の健康に関する課題に対応しながら、現代の自動車の要件を満たすように設計されています。また、許容電流および振動抵抗の点で、コネクタ性能を向上させるために使用することもできます。

TE Connectivity で Senior Principle Product Engineer を務める Michael Leidner は、次のように述べています。「TE の LITEFORCE コンタクト技術は、端子が波形のコンタクト形状となっているため、標準的な球対面の端子形状と比較して、振動性能を損なうことなく接点保持力を 50% まで低減することができます。この技術を実績のある自動車用端末に適用することにより、挿入力を増大することなくコネクタのピン数を増加させるという、作業者を考慮した方法が自動車メーカに提供されます。また、コストのかかる、アセンブリ中にコネクタをはめ合わせる挿入アシスト機能を設計から外すことができます。」

また、新しいコンタクト技術を使用すると、コネクタの耐振動性の強度を最大 2 クラス高めることができます。どちらの場合も、標準的なコンタクト技術と比較して、電流容量を最大 25% 向上できます。

当社の LITEFORCE 技術は、TE の MQS、AMP MCP および MCON 端子ファミリに採用される予定です。

 

メディア広報窓口:

Petra Streifler

TE Connectivity

+49 6151-607-1699

pstreifler@te.com

免責: このドキュメントには、TE Connectivity (TE) の最先端の業績が反映されています。TE は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このドキュメントの内容は、通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

 

TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo)、MCON、MQS、AMP MCP、および LITEFORCE は商標です。

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

免責: このドキュメントには、TE Connectivity (TE) の最先端の業績が反映されています。TE は、掲載されている情報の正確性を確保するためにあらゆる合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また、この情報が正確で正しく、信頼できる最新のものであることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。TE は、ここに掲載されている情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、あらゆる商品性の黙示的保証、または特定の目的に対する適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このドキュメントの内容は、通知なく変更される場合があります。最新の寸法と設計仕様については、TE にお問い合わせください。

 

TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo)、および LITEFORCE は商標です。