TE 新製品: 無限スイッチ ハウジング

無限スイッチ ハウジング

M スタイル無限スイッチ用リセプタクル ハウジング

TE の新しい M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。

December 06, 2016

TE Connectivity (TE) は、M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングを発表します。この新しいハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。これらのスイッチは、7 つもの .250 接続用タブを提供します。このハウジングは、電気コンロ、室内暖房器具、ホット プレートなどの用途に使用されます。

TE について

TE Connectivity社は接続技術において世界をリードする年間売上130億米ドルのグローバルメーカです。最先端の技術開発により、安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、75年以上に渡り過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万8千名の従業員を擁するTE Connectivity社は、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com や各種SNS (LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivity社の日本法人です。

詳細を表示