TE 新製品: 新しい HD カード エッジ コネクタ

HD カード エッジ

高電流密度、低接触抵抗を実現

TE Connectivity がデータ センタの高密度パワー カード エッジ ソリューションを公開

January 25, 2018

米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 2018 年 1 月 25 日、接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、本日、高密度 (HD) カード エッジ パワーコネクタを発表しました。この製品は、市場最高の電流密度を実現して高電源用途に対応します。

 

TE の新しい HD カード エッジ コネクタは、以前のパワー カード エッジ コネクタよりも高い、端子あたり 25 A の電流を低抵抗で供給し、データ センタ機器の 1,500 ~2,000 W の電源に対応します。このコネクタの最高使用温度は 130°C ですから、過酷な環境で信頼性が高い性能を発揮します。また、信号ピッチは 1.27 mm で業界標準の PCB フットプリントに適合し、パワー ピンや信号ピンの弾性によって低挿入力が実現しています。

 

「サーバ、スイッチ、ストレージ デバイスの電流密度と電力要件は増加を続けており、要求が厳しい環境でこれらのニーズを満たすことのできるソリューションが業界で求められています」と、TE Connectivity の Product Manager、Bandy Yuan は述べています。「TE の HD カード エッジ コネクタは、次世代の機器を求めるネットワーク デバイス メーカーのニーズに対応するソリューションです」

 

詳細については、HD カード エッジ コネクタの紹介ページを参照してください。

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示