Elektroschrott in Europa: Polen

Elektroschrott in Europa: Polen

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in Polen

Im Rahmen des am 21. Oktober 2005 in Kraft getretenen polnischen Gesetzes zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist TE verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher nach dem 13. August 2005 erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die Ihre Altgeräte eins zu eins ersetzen. Die Altgeräte, die durch Ihren Kauf eines neuen Geräts von TE ersetzt werden, gelten als historische Altgeräte.

Im Rahmen des WEEE-Gesetzes ist TE verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher neuer, nach dem 13. August 2005 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die für den Zeitpunkt gelten, ab dem die Neugeräte zu Elektroschrott werden. Diese werden als neue Elektro- und Elektronik-Altgeräte bezeichnet. TE-Kunden sollten beachten, dass die Verantwortungsverpflichtung der Hersteller zur Rücknahme neuer Elektro- und Elektronik-Altgeräte in Polen noch nicht endgültig beschlossen wurde.

Die Produkte von TE sind zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Jede Steigerung der Betriebskosten von Herstellern wie TE schlägt sich in der Regel in einer Preiserhöhung für das Produkt nieder. TE hat sich aber dazu entschlossen, nicht die Produktpreise zu erhöhen, sondern stattdessen diese neuen Umweltkosten direkt mit unseren Kunden zu teilen. Bei allen neuen Umweltkosten, die für unsere Produkte anfallen, steht Transparenz für uns an erster Stelle. 

Unser Ansatz für die Teilung dieser neuen Umweltkosten lautet:
  • TE trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, um die Vorgaben des WEEE-Gesetzes zu erfüllen.
  • TE trägt die Kosten für die Datenverwaltung und die Berichterstattung gegenüber dem leitenden Umweltschutzkontrolleur, um die Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem WEEE-Gesetz zu belegen.
  • Sie bezahlen für den Transport Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu dem Recyclingbetrieb, der von TE für Polen angegeben wurde.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt alle Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in Polen. Alle neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus dem Erwerb von TE-Produkten resultieren, werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Um die polnischen Abfallbestimmungen einzuhalten, sollten Sie einen der folgenden Spediteure beauftragen (die vor Beginn der Herstellerrücknahmeverpflichtung in Polen über eine gültige Abfallfrachtlizenz verfügen).

AbfallspediteurWebsite
Kühne + Nagelwww.kn-portal.com

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um alternative Sammlungsmethoden zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Polen ist

RecyclingbetriebTelefonnummer
Stena Zlomet +48 605 440 504 

Damit EARN TE-Geräte bei deren Abgabe im Recyclingbetrieb besser als solche identifizieren kann, laden Sie bitte das Recyclingetikett für Kunden in Polen herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für Polen

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Um die polnischen Abfallbestimmungen einzuhalten, sollten Sie einen der folgenden Spediteure beauftragen (die vor Beginn der Herstellerrücknahmeverpflichtung in Polen über eine gültige Abfallfrachtlizenz verfügen).

  • Abfallspediteur
  • Kühne + Nagel
  • Website www.kn-portal.com

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um alternative Sammlungsmethoden zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Polen ist

  • Recyclingbetrieb
  • Stena Zlomet 
  • Telefonnummer +48 605 440 504 

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um alternative Sammlungsmethoden zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Polen ist