Elektroschrott in Europa: Italien

Elektroschrott in Europa: Italien

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in Italien

Im Rahmen des am 13. August 2005 in Kraft getretenen Dekrets zur Umsetzung der WEEE-Richtlinie 2002/96/EC ist TE verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher nach dem 31. Dezember 2010 erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die Ihre Altgeräte eins zu eins ersetzen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Gewicht der Altgeräte weniger als das Doppelte der Neuerwerbung beträgt. Die Altgeräte, die durch Ihren Kauf eines neuen Geräts von TE ersetzt werden, gelten als historische Altgeräte.

Im Rahmen des Dekrets ist TE zudem verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher neuer, nach dem 31. Dezember 2010 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die für den Zeitpunkt gelten, ab dem die Neugeräte zu Elektroschrott werden. Diese werden als neue Elektro- und Elektronik-Altgeräte bezeichnet.


Die Produkte von TE sind zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Jede Steigerung der Betriebskosten von Herstellern wie TE schlägt sich in der Regel in einer Preiserhöhung für das Produkt nieder. TE hat sich aber dazu entschlossen, nicht die Produktpreise zu erhöhen, sondern stattdessen diese neuen Umweltkosten direkt mit unseren Kunden zu teilen. Bei allen neuen Umweltkosten, die für unsere Produkte anfallen, steht Transparenz für uns an erster Stelle.

Unser Ansatz für die Teilung dieser neuen Umweltkosten lautet:
  • TE trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, um die Vorgaben des Dekrets zu erfüllen.
  • TE trägt die Kosten für die Datenverwaltung und die Berichterstattung gegenüber dem Umweltministerium, um die Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Dekret zu belegen.
  • Sie tragen die Kosten für den Transport Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu dem Recyclingbetrieb, der von TE für Italien angegeben wurde.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt alle Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in Italien. Alle neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus dem Erwerb von TE-Produkten resultieren, werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Um die italienischen Bestimmungen für die Abfallentsorgung einzuhalten, sollten Sie einen der folgenden Spediteure beauftragen (die über eine gültige Abfallfrachtlizenz verfügen):

Abfallspediteur Telefonnummer E-Mail     
S.Eco Servizi Ecologici
im Auftrag von Kuehne+Nagel
+39 (0)45 8204880 info@s-eco.it

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Italien ist

Abfallspediteur Telefonnummer E-Mail
STENA Technoworld srl  +39 (0)30 2733326  www.stenatechnoworld.com/it

Recyclingetikett für Italien

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Um die italienischen Bestimmungen für die Abfallentsorgung einzuhalten, sollten Sie einen der folgenden Spediteure beauftragen (die über eine gültige Abfallfrachtlizenz verfügen):

  • Abfallspediteur
  • S.Eco Servizi Ecologici im Auftrag von Kuehne+Nagel
  • Telefonnummer +39 (0)45 8204880
  • E-Mail      info@s-eco.it

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Italien ist

  • Abfallspediteur
  • STENA Technoworld srl 
  • Telefonnummer +39 (0)30 2733326 
  • E-Mail www.stenatechnoworld.com/it

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Italien ist