Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Aufgrund Ihrer Inaktivität wurden Sie ausgeloggt. Bitte melden Sie sich erneut auf TE.com an.
Suche filtern:
Navigation überspringen
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Sicherheit und Verteidigung
Lernen Sie TE Connectivity kennen
Als bewährter Entwicklungspartner für Innovationsführer von heute unterstützen wir unsere Kunden mit fortschrittlichen Verbindungs‑ und Sensorlösungen der Zukunft.
Erfahren Sie mehr darüber, wie sich die neuen technischen SOSA™ Normen und die bestehenden VITA Normen in naher Zukunft auf die Entwickler von eingebetteten Systemen auswirken werden.
Die Subsysteme heutiger unbemannter Luftfahrzeuge benötigen eine hohe Bandbreite und müssen gleichzeitig kompakter, leichter und energieeffizienter sein. Hohe Anforderungen, die die leistungsfähige und robuste VPX-Technik erfüllt.
Luft-Boden-Raketensysteme müssen weiterentwickelt werden, um Innovationen in der Abfangtechnologie begegnen zu können.
Drohnen und kleine unbemannte Luftfahrzeuge werden immer häufiger eingesetzt. TE Connectivity entwickelt daher weiterhin Verbindungssysteme, die für raue und widrige Umweltbedingungen optimiert sind.
Die Tinel-Lock Endgehäusetechnologie bietet eine einzigartige Ausgewogenheit von Eigenschaften für den Abschluss von geflochtenen Kabelabschirmungen für eine robuste und kostengünstige Leistung.
Gerichtete Energiewaffen setzen auf Hochspannungslösungen, um die Herausforderungen von Hochleistungslasern, Teilchenstrahlen und Hochleistungsmikrowellentechnologien zu bewältigen.
TE Connectivity trägt dazu bei, die Größe von Steckverbindern und Verbindungen für Abfangraketen zu minimieren, um den Platz in der Rakete zu optimieren und die Abschussreichweite zu maximieren.
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Verteidigungsführung, da das Militär modernste Technologien einsetzt, um effektiver und effizienter zu werden.
Ein wachsender Trend bei elektronischen Baugruppen für militärische und Luftfahrtanwendungen ist die Verwendung von koaxialen Mehrkontakt-Zusammenschaltungen. Ein wichtiges Motiv ist der Wunsch, HF-Trennungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Backplane und Tochterkarte zu schaffen. Dies vereinfacht das Anschließen und Trennen, da an der Vorderseite (Oberseite der Tochterkarte) keine Kabel mehr benötigt werden.
Da durch die elektronische Miniaturisierung immer mehr Fähigkeiten in immer kleinere Gehäuse gepackt werden, müssen auch Steckverbinder immer kleiner werden. Die Reduzierung von Größe und Gewicht ist ein entscheidender Faktor bei Anwendungen in der Militär-/Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Subminiatur-D-Steckverbinder wurde durch den Mikrominiatur-D-Steckverbinder ersetzt. Heutige Nanominiatur-Steckverbinder sparen noch erheblich mehr Platz und Gewicht in Anwendungen, wo dies entscheidende Konstruktionsfaktoren sind.
Für Designer von Embedded Computersystemen in militärischen und Luft- und Raumfahrtanwendungen bedeutet „mehr“ höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Verarbeitung der immer komplexeren Signalanalytik und vernetzten Kriegführung. Dies wiederum erfordert Steckverbinder, die nicht nur mit den hohen Datenraten fertig werden, sondern die auch in den widrigsten Umgebungen zuverlässig funktionieren.
Mehr. Darum geht es bei der Steigerung des Leistungsvermögens. Für Designer von Embedded Computersystemen in militärischen und Luft- und Raumfahrtanwendungen bedeutet „mehr“ höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zur Verarbeitung der immer komplexeren Signalanalytik und vernetzten Kriegführung. Dies wiederum erfordert Steckverbinder, die nicht nur mit den hohen Datenraten fertig werden, sondern die auch in den widrigsten Umgebungen zuverlässig funktionieren.
Das marine Umfeld stellt einzigartige Herausforderungen – Druck, Überflutung, Korrosion – an die zuverlässige Versorgung von UUVs und USVs. Lösungen von TE Connectivity stellen sich diesen Herausforderungen.
Jüngste Prüfungen des Jet Propulsion Laboratory (JPL) und des Goddard Space Flight Center der NASA haben gezeigt, dass mit dem neuen mit Kohlenstoffnanoröhren verbundenen ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) elektrostatische Entladungen in den Leitungen und Kabeln in Raumfahrzeugen kontrolliert werden können.
Technisch fortgeschrittene Produkte verbessern dank neuester Technologie Kommunikation, Aufklärung, Schutz, Echtzeitlageerkennung und Datenanalyse. Dadurch kann ein Soldat im Einsatzgebiet nun effektiver und zuversichtlicher handeln.